OPC UA 서버
OPC UA 서버를 사용하여 런타임에 프로젝트 노드를 게시합니다. 프로젝트에는 단일 OPC UA 서버가 포함될 수 있습니다.
작업
OPC UA 서버를 통해 OPC UA 클라이언트는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 서버에서 읽기 또는 이벤트 수신
- 서버에 쓰기 또는 메서드 호출
OPC UA 서버는 기본적으로 모든 프로젝트 노드를 게시합니다. 할당된 사용자에게 게시할 노드를 선택할 수 있습니다.
끝점 URL
미리 정의된 끝점 URL은
opc.tcp://localhost:59100
입니다.끝점의 URL은 다음 요소로 구성됩니다.
- 통신 프로토콜:opc.tcp
- 네트워크 주소(다음 모드 중 하나로 표현됨):
- localhost
- 로컬 주소를 표현하는 키워드입니다.
- Hostname
- 서버가 호스팅되는 네트워크 장치의 이름입니다.
- IP address
- 서버가 호스팅되는 네트워크 장치의 IP 주소입니다.
- OPC UA 서버의 포트:port_number
서버
의견을 작성 부탁드립니다.