OPC UA 클라이언트 구성

OPC UA 클라이언트의 고급 속성을 구성합니다.
필수 구성 요소
  1. OPC UA 클라이언트를 구성하려면
  2. 프로젝트 보기
    에서 OPC UA 클라이언트를 선택합니다.
  3. 속성
    에서 OPC UA 클라이언트 설정을 구성합니다.
    • 이벤트
      :
      • 없음
        . 이벤트를 수신하지 않습니다.
      • 모두
        . 모든 이벤트를 수신합니다.
      • 경보
        . 경보 이벤트만 수신합니다.
    • 시작할 때 노드 ID 동기화
      . 디자인 타임에 가져온 OPC UA 노드의 NodeID를 동기화합니다. NodeID를 OPC UA 클라이언트가 런타임 시 연결하는 OPC UA 서버의 동일한 노드와 동기화합니다.
      팁: 서버의 상황을 알 수 없는 경우 시작 시
      노드 ID 동기화
      으로 설정합니다.
    • 최대 배열 길이
      . 배열에 허용되는 최대 요소 수입니다.
      팁: OPC UA 클라이언트의
      최대 배열 길이
      값이 다른 경우 첫 번째 OPC UA 클라이언트의
      최대 배열 길이
      값이 모든 클라이언트에 적용됩니다.
    • 서버 끝점 URL
      . OPC UA 서버 끝점의 통신 프로토콜 및 네트워크 주소입니다.
    • 서버 ID 확인
      :
      • . 인증서를 신뢰할 수 있는 경우에만 인증서를 수락합니다.
      • 거짓
        . 인증서를 신뢰할 수 없는 경우에도 인증서를 임시로 수락합니다.
    • 요청된 게시 간격
      . OPC UA 서버에서 데이터를 요청하기 위한 새로 고침 간격을 지정합니다.
    • 요청된 샘플링 간격
      . 필드에서 데이터를 폴링하기 위한 샘플링 빈도를 지정합니다.
    • 런타임 구성
      . 하위 노드와 함께 서버 노드를 가져오고 동기화하기 위한 설정을 추가하고 구성합니다.
      • 로컬 대상 노드
        . 하위 노드와 함께 서버 노드를 가져올 클라이언트 노드.
      • 원격 소스 노드
        . "/"로 구분된 브라우즈 이름 시퀀스로 표현되는 서버 노드의 경로.
      • 콘텐츠 동기화 모드
        . 다음 중 하나를 수행합니다.
        • 동기화 없음
          . 서버 노드를 가져오거나 서버 노드와 클라이언트 노드를 동기화하지 않습니다.
        • 가져오기만
          . 서버 노드를 가져오되 서버 노드와 클라이언트 노드를 동기화하지 않습니다.
        • 값 가져오기 및 동기화
          . 서버 노드를 가져오고 서버 노드와 클라이언트 노드의 변수 값을 동기화합니다.
        • 전체 동기화
          . 서버 노드를 가져오고 서버 노드와 클라이언트 노드의 구조와 변수 값을 동기화합니다.
          팁: OPC UA 서버가
          FactoryTalk Optix 응용 프로그램
          인 경우에만
          전체 동기화
          를 사용할 수 있습니다.
      • 원격 소스 노드 포함
        . 서버 노드의 하위 노드를 가져옵니다.
      • 이벤트 동기화 활성화
        로컬 대상 노드
        에 정의된 클라이언트 노드에서는 서버 노드에서 생성된 이벤트를 표시합니다.
      • 이벤트 유형
        원격 소스 노드
        에 정의된 서버 노드에서 생성된 이벤트의 관심 이벤트 유형.
    • 연결 로케일 ID
      . 연결에 사용할 로케일 ID입니다. 비어 있는 경우 기본값은 프로젝트 로케일 ID입니다.
    • 최소 메시지 보안 모드
      :
      • 없음
        . 메시지가 서명되지 않고 암호화되지 않을 수 있습니다.
      • 서명
        . 메시지는 서명되거나 서명 및 암호화되어야 합니다.
      • 서명 및 암호화
        . 메시지는 서명 및 암호화되어야 합니다.
    • 최소 보안 정책
      :
      • 없음
        . OPC UA 클라이언트에 특정 보안 정책이 필요하지 않습니다.
      • Basic256Sha256
        . OPC UA 클라이언트에 이 정책 또는 더 안전한 정책이 필요합니다.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . OPC UA 클라이언트에 이 정책 또는 더 안전한 정책이 필요합니다.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . OPC UA 클라이언트에 이 정책이 필요합니다.
    • 클라이언트 인증서 파일
      . OPC UA 클라이언트(X509v3)의 공용
      DER
      인증서 파일입니다.
      팁: 클라이언트 인증서 파일은
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      폴더에 있어야 합니다.
    • 클라이언트 개인 키 파일
      . ASCII Base64로 인코딩된 OPC UA 클라이언트의 개인
      PEM
      키 파일입니다.
      팁: 클라이언트 개인 키 파일은
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      폴더에 있어야 합니다.
    • 응용 프로그램 URI
      . 전역적으로 응용 프로그램 인스턴스를 식별하는 URI입니다.
    • 응용 프로그램 이름
      . 응용 프로그램 인스턴스의 읽을 수 있는 ID. 반드시 고유하지는 않습니다.
    • 제품 URI
      . 전역적으로 소프트웨어를 식별하는 URI입니다.
    • 사용자 ID 유형
      :
      • 익명
        . 사용자에 대해 사용할 수 있는 정보가 없습니다.
      • 사용자/암호
        :
        • 사용자 이름
          . 사용자의 이름입니다.
        • 암호
          . 사용자의 암호입니다.
      • 인증서
        :
        • 사용자 인증서 파일
          . 사용자의 공용
          DER
          인증서 파일(X509v3)입니다.
          팁: 사용자의 공용 인증서 파일은
          FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
          폴더에 있어야 합니다.
        • 사용자 개인 키 파일
          . ASCII Base64로 인코딩된 사용자의 개인
          PEM
          키 파일입니다.
          팁: 사용자의 개인 키 파일은
          FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
          폴더에 있어야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal