OPC UA 클라이언트 추가
OPC UA 클라이언트를 구성하여 디자인 타임에 OPC UA 서버에서 노드를 가져옵니다.
- 도구 모음에서를 선택합니다.대시보드 페이지 열기
- 장치에 대한 통신 구성을 선택합니다.
- 새 OPC UA 클라이언트를 선택합니다.
- (선택 사항) OPC UA 클라이언트의 이름을 편집합니다.
- 다음을 선택합니다.
- 속성에서 기본 OPC UA 클라이언트 설정을 구성하고다음을 선택합니다.
- 서버 끝점 URL. OPC UA 서버 끝점의 통신 프로토콜 및 네트워크 주소입니다.
- 최소 메시지 보안 모드:
- 없음. 메시지가 서명되지 않고 암호화되지 않을 수 있습니다.
- 서명. 메시지는 서명되거나 서명 및 암호화되어야 합니다.
- 서명 및 암호화. 메시지는 서명 및 암호화되어야 합니다.
- 최소 보안 정책:
- 없음. OPC UA 클라이언트에 특정 보안 정책이 필요하지 않습니다.
- Basic256Sha256. OPC UA 클라이언트에 이 정책 또는 더 안전한 정책이 필요합니다.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. OPC UA 클라이언트에 이 정책 또는 더 안전한 정책이 필요합니다.
- Aes256_Sha256_RsaPss. OPC UA 클라이언트에 이 정책이 필요합니다.
- 클라이언트 인증서 파일. OPC UA 클라이언트(X509v3)의 공용DER인증서 파일입니다.팁: 클라이언트 인증서 파일은FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/폴더에 있어야 합니다.
- 클라이언트 개인 키 파일. ASCII Base64로 인코딩된 OPC UA 클라이언트의 개인PEM키 파일입니다.팁: 클라이언트 개인 키 파일은FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/폴더에 있어야 합니다.
- 다음을 선택합니다.
- NodeSet 가져오기 구성:
- 온라인 모드에서 NodeSet을 가져오려면 토글을온라인으로 설정합니다.팁: 온라인 모드는 OPC UA 클라이언트 개체의서버 끝점 URL값을 사용합니다.새로 고침을 선택하여 OPC UA 서버에서 게시한 노드를 새로 고칩니다.
- 오프라인 모드에서 태그를 가져오려면 토글을오프라인으로 설정하고파일 경로에서 NodeSet이 있는XML파일의 경로를 입력합니다.
- 가져올 노드를 선택하고다음을 선택합니다.
- (선택 사항) 다른 OPC UA 클라이언트를 구성하려면다른 장치 구성을 선택하고 절차를 반복합니다.
- 끝내기를 선택합니다.
프로젝트 보기
의 OPC-UA
폴더에 구성된 OPC UA 클라이언트 개체가 나타납니다.- (선택 사항) OPC UA 클라이언트의 고급 속성을 구성합니다. OPC UA 클라이언트 구성 항목을 참조하십시오.
- (선택 사항) 런타임 시 가져올 노드를 구성합니다. 런타임 시 노드 가져오기 항목을 참조하십시오.
OPC UA 클라이언트
클라이언트
의견을 작성 부탁드립니다.