네트워크 설정 지정
네트워크 설정 위젯을 사용하여 DHCP 클라이언트를 활성화하고 장치 네트워크에 대한 IP 주소, 마스크, 게이트웨이 및 DNS 설정을 지정합니다.
- 장치에서 네트워크 설정 위젯으로 화면을 엽니다.시작 페이지에서 OptixPanel 템플릿을 사용하여 프로젝트를 만든 경우설정을 선택한 다음네트워크를 선택합니다.
- 장치에 대해 구성할 네트워크 설정을 선택합니다.
- LAN. 포트가 1개인 소형 장치 또는 포트가 2개인 표준 장치에 대한 네트워크 설정입니다.
- WAN. 포트가 2개인 표준 장치에 대한 네트워크 설정입니다.
- IP, 마스크, 게이트웨이 및 DNS 주소를 자동으로 할당하고 설정을 읽기 전용으로 만들려면DHCP 클라이언트 활성화됨을 선택하고 네트워크 설정을 수동으로 입력하려면DHCP 클라이언트 활성화됨을 선택 취소합니다.
- IP 주소. 장치의 IP 주소입니다.
- 마스크. 이 주소는 서버 마스크와 동일해야 합니다.
- 기본 게이트웨이. 기본 네트워크 게이트웨이의 선택적 IP 주소입니다.
- DNS 1. 네트워크의 기본 DNS 주소입니다.
- DNS 2. 네트워크의 보조 DNS 주소입니다.
네트워크 설정을 변경하려면 장치를 재부팅해야 합니다. - 수동으로 변경한 경우적용을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.