원격 액세스에 연결
FactoryTalk Remote Access
위젯을 통해 장치에 대한 원격 액세스와 원격 지원을 구성합니다.- 장치에서 FactoryTalk Remote Access 위젯으로 화면을 엽니다.시작 페이지에서 OptixPanel 템플릿을 사용하여 프로젝트를 만든 경우설정을 선택한 다음FT Remote Access를 선택합니다.FT Remote Access Runtime 버전은 위젯의연결탭에 장치에서 실행 중인 버전을 표시합니다.
- 장치를FactoryTalk Remote Access응용 프로그램에 연결하려면연결을 선택합니다.
- FT Remote Access 연결에서연결을 선택합니다.장치가 이미FactoryTalk Remote Access도메인에 추가된 경우 장치가 자동으로 연결됩니다. 장치가FactoryTalk Remote Access도메인에 없는 경우, 표시된 장치 ID 및 암호를 사용하여 FactoryTalk Remote Access에 장치를 추가하라는 메시지가 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.