라이브러리 푸시

원격 라이브러리를 원격 Git 리포지토리로 푸시하여 원격 라이브러리의 다른 사용자가 변경 내용을 사용할 수 있도록 합니다.
주의: 사용자 지정
FactoryTalk Optix Studio
또는
FactoryTalk Optix Studio
베타를 사용하는 경우 라이브러리 업데이트를 원격 리포지토리로 푸시하면 다른 사용자가 동일한
FactoryTalk Optix Studio
릴리스 채널을 사용하지 않는 경우 라이브러리를 가져올 수 없습니다.
  1. 라이브러리를 푸시하려면
  2. 주 도구 모음에서
    템플릿 라이브러리
    를 선택합니다.
  3. 푸시
    를 선택합니다.
    원격 라이브러리 푸시
    가 나타나면서 이전 버전의
    FactoryTalk Optix
    사용자가 사용 중인
    FactoryTalk Optix
    버전을 업데이트할 때까지는 푸시하려는 라이브러리를 사용할 수 없음을 나타냅니다.
  4. 푸시
    를 선택합니다.
  5. 원격으로 푸시
    에서 다음을 완료합니다.
    • ID
      . ID를 선택합니다. 사용자
      GitLab®
      또는
      GitHub®
      ID일 수 있습니다.
    • 소유자/그룹
      . 리포지토리의 소유자 또는 그룹을 선택합니다. 자신의 ID 또는 자신이 속한 그룹일 수 있습니다.
    • 개인
      . 선택한 소유자 또는 그룹만 프로젝트와 연결할 수 있는 개인 리포지토리를 만들려면 선택합니다.
    • 공개
      . 다른 소유자 또는 그룹이 프로젝트와 연결할 수 있는 공개 리포지토리를 만들려면 선택합니다.
    • URL
      . 선택한 설정에 따라 리포지토리의 URL을 표시합니다.
  6. 원격으로 푸시
    를 선택합니다.
    팁:
    FactoryTalk Optix Studio 옵션
    에서 원격 리포지토리 URL 및 사용자 자격 증명을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 버전 관리 구성 항목을 참조하십시오.
    팁: 버전 관리를 사용하려면 FactoryTalk Optix 라이브러리 이름과 리포지토리 이름이 일치해야 합니다. 라이브러리 및 리포지토리 이름에는 영숫자, 숫자, 마침표, 대시 및 밑줄만 포함되어야 합니다.
라이브러리가 원격 리포지토리로 푸시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal