버전 관리 구성

생성한 프로젝트의 버전을 관리하려면 버전 관리가 필요합니다. 각 프로젝트는 기본적으로 버전 관리를 사용합니다.
컴퓨터에서 이미 버전 관리를 사용하고 있는 경우 버전 관리는
FactoryTalk Optix Studio
에서 자동으로 구성됩니다. 컴퓨터에서 버전 관리를 아직 사용 중이 아닌 경우
FactoryTalk Optix Studio
에서 버전 관리를 구성합니다.
  1. 제목 표시줄에서
    FactoryTalk Optix Studio 옵션
    을 선택합니다 .
  2. 버전 관리
    를 선택합니다.
    팁: 버전 관리를 사용하려면 FactoryTalk Optix 프로젝트 이름과 리포지토리 이름이 일치해야 합니다. 프로젝트 및 리포지토리 이름에는 영숫자, 숫자, 마침표, 대시 및 밑줄만 포함되어야 합니다.
  3. 버전 관리 사용자 구성
    사용자 이름
    에서 사용자 이름을 입력합니다.
    팁:
    사용자 이름
    은 프로젝트에 대한
    기록 보기
    를 열 때 커밋 옆에 표시되는 이름입니다. 기록 보기는 이름의 첫 글자를 사용하는 아바타로도 커밋을 식별합니다.
  4. 사용자 이메일
    에 이메일 주소를 입력합니다.
  5. 저장
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal