Azure IoT Hub 브로커와 통신
Azure IoT Hub는 장치의 특정 주제에 대해서만 정보 보내기 또는 받기를 지원합니다.
필수 구성 요소
Azure IoT Hub에서 사용자 지정 주제에 대한 정보는 보내고 받을 수 없습니다. 장치는 장치의 특정 주제에 대해서만 정보를 보내거나 받을 수 있습니다.
- 발신
- devices/deviceid/messages/events/
- 수신
- devices/deviceid/messages/devicebound/#
- Azure IoT Hub 브로커와 통신하려면
- 메시지를 보내거나 받을 각 클라이언트에 대해 Azure IoT Hub에서 장치를 만듭니다.팁: 클라이언트는 동일한 장치를 사용하여 데이터를 보내거나 받을 수 없습니다.
- 메시지 보내기 및 받기가 성공했는지 확인합니다.팁: Device Explorer 및 Azure IoT Explorer 응용 프로그램을 사용하면 수신된 메시지를 모니터링하고 장치에 메시지를 보낼 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.