Azure IoT Hub 브로커

Azure IoT Hub용 푸시 에이전트는 보안 통신 모드만 지원합니다.
보안 통신 모드에는 Azure IoT Hub에서 메시지를 보내거나 받으려는 각 장치에 대해 생성된 SAS 토큰을 통한 클라이언트 인증이 포함됩니다.
클라이언트는 사용자 이름과 암호로 인증합니다. 예를 들면:
사용자 이름
contoso.azure-devices.net/MyDevice01/?api-version=2018-06-30
암호
SharedAccessSignature sig=
signature-string
&se=
expiry
&sr=
URL-encoded-resourceURI
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal