컨트롤러 라우팅 구성
Beckhoff® TwinCAT® 컨트롤러에서 태그를 가져오기 전에 이 절차를 완료합니다.
- TwinCAT® 컨트롤러 시스템에서:
- AMS Net ID 값을 가져옵니다.팁: AMS Net ID 값은 나중에FactoryTalk Optix Studio에서 통신 드라이버를 구성할 때 사용합니다.
- 컨트롤러에 연결된 각 장치에 대한 경로를 추가합니다. 다음 설정을 사용합니다.
- 주소 정보.FactoryTalk Optix 응용 프로그램의 대상 장치 IP 주소를 입력합니다.
- AmsNetId. 주소 정보의 주소와 동일하며 끝에.1.1이 추가됩니다.
- 대상 경로. 정적으로 설정합니다.
- 원격 경로. 없음/서버로 설정합니다.
- SecureADS. 비활성화합니다.
자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오.
경로
Beckhoff
의견을 작성 부탁드립니다.