보호 보기 (버전 1 및 2)

이 보기를 사용하여:
  • 모터 유형을 구성합니다.
  • 과부하 설정을 구성합니다.
  • 대체 정격 부하 전류(FLA2)를 구성합니다.
  • 과부하 트립 설정을 구성합니다.
  • 과부하 경고 설정을 구성합니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal