개요 보기 매개 변수

개요
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다:
매개 변수
매개 변수
설명
유형
만들고 있는 장치의 유형과 설명을 표시합니다(읽기 전용).
공급업체
만들고 있는 장치의 공급업체를 표시합니다(읽기 전용).
상위
상위 장치의 이름을 표시합니다(읽기 전용).
이름
장치의 이름을 입력합니다.
이름은 IEC-1131을 준수해야 합니다. 이 필드는 필수 필드이므로 반드시 완료해야 합니다. 그렇지 않으면 이 보기를 종료할 때 오류 메시지가 표시됩니다. 중복된 이름이 감지되거나 유효하지 않은 문자를 입력한 경우에도 오류 메시지가 표시됩니다. 소프트웨어에서 허용하는 최대 이름 길이를 초과하면 초과된 문자는 무시됩니다.
이름 값은 오프라인, 프로그램, 원격 프로그램 및 원격 실행 모드에서 활성화됩니다. 실행 모드에서는 흐리게 표시됩니다.
IEC-1131 준수: 이름은 IEC-1131, 섹션 2.1.2에 따라 다음과 같이 구성됩니다.
식별자는 문자, 숫자 및 밑줄 문자로 이루어진 문자열이며, 문자 또는 밑줄 문자로 시작합니다. 밑줄은 식별자에서 중요합니다(예: A_BCD는 AB_CD와 다르게 해석됩니다). 여러 개의 선행 밑줄 또는 여러 개의 (연속된) 포함 밑줄은 허용되지 않으며, 후행 밑줄도 허용되지 않고, 대소문자는 중요한 것으로 간주되지 않습니다.
설명
여기에 장치에 대한 설명을 최대 128자까지 입력합니다. 이 필드에서는 인쇄 가능한 문자를 사용할 수 있습니다. 최대 길이를 초과하면 소프트웨어는 추가 문자를 무시합니다.
사설 네트워크
이더넷 장치에 사설 네트워크를 사용하려면 선택합니다.
오프라인 모드에서 Private Network를 선택하면 IP Address의 마지막 Octet가 표시됩니다. 1...254 사이의 유효한 값을 입력하여 마지막 Octet를 변경할 수 있습니다.
Private Network가 선택되지 않았거나 컨트롤러가 Program, Remote Program, Remote Run 또는 Hard Run mode인 경우 Private Network가 흐리게 표시됩니다.
IP 주소
장치의 IP 주소를 입력합니다.
장치의 IP Address 또는 호스트 이름 중 하나를 반드시 입력해야 합니다. 둘 다 입력할 필요는 없습니다. 이 항목들은 상호 배타적입니다. 하나를 선택하면 다른 하나는 비활성화됩니다.
Program, Remote Program, Remote Run 및 Run mode에서 또는 IP Address가 선택되지 않은 경우 IP Address가 흐리게 표시됩니다.
IP 주소:
  • IP 주소는 IP 네트워크(또는 연결된 네트워크의 시스템) 상의 각 노드를 식별합니다. 네트워크에 있는 각 TCP/IP 노드(이더넷 장치 포함)에는 고유한 IP 주소가 있어야 합니다.
  • IP 주소는 길이가 32비트이며 넷 ID 부분과 호스트 ID 부분으로 구성됩니다. 각 네트워크는 클래스 A, 클래스 B 또는 클래스 C 네트워크입니다. 네트워크의 클래스에 따라 IP 주소의 형식이 결정됩니다.
  • 동일한 물리적 네트워크 상의 각 노드는 동일한 클래스의 IP 주소를 가져야 하며 동일한 넷 ID를 가져야 합니다. 동일한 네트워크 상의 각 노드는 서로 다른 호스트 ID를 가져야 하며, 따라서 고유한 IP 주소를 갖게 됩니다.
  • IP 주소는 마침표로 구분되는 4개의 10진수 정수로 기록되며(즉, xxx.xxx.xxx.xxx), 각 정수(또는 xxx)는 IP 주소의 1바이트 값을 나타내는 0에서 255 사이의 숫자입니다.
팁
: IP 주소의 첫 번째 옥텟은 127이거나 223보다 큰 수일 수 없습니다. 이러한 값 중 하나를 입력한 다음 Set 버튼을 사용하여 이 구성을 다운로드하려고 하면 오류 메시지가 나타나고 어떤 값도 장치로 전송되지 않습니다.
예를 들어 32비트 IP 주소: 00000011 00000000 00000000 00000001은 3.0.0.1로 기록됩니다.
다음과 같이 마침표로 구분된 10진수 IP 주소의 첫 번째 정수를 통해 IP 주소의 클래스를 구분할 수 있습니다:
  • 첫 번째 정수의 범위 0 - 127: 클래스 A
  • 첫 번째 정수의 범위 128 - 191: 클래스 B
  • 첫 번째 정수의 범위 192 - 223: 클래스 C
  • 첫 번째 정수 224 - 255의 범위: 기타
장치에 할당할 고유한 IP 주소를 얻으려면 네트워크 관리자 또는 네트워크 정보 센터에 문의하십시오.
호스트 이름
장치의 호스트 이름을 입력합니다.
장치의 IP Address 또는 호스트 이름 중 하나를 입력해야 합니다. 둘 다 입력할 필요는 없습니다. 이러한 항목은 상호 배타적이므로 하나를 선택하면 다른 하나는 비활성화됩니다.
Program, Remote Program, Remote Run 및 실행 모드에서 또는 호스트 이름이 선택되지 않은 경우 Host Name이 흐리게 표시됩니다.
호스트 이름: 호스트 이름은 네트워크에서 컴퓨터를 식별하는 고유 이름입니다. 인터넷에서 호스트 이름은 comp.xyz.net 형식입니다. 인터넷 사이트가 하나뿐인 경우 호스트 이름은 도메인 이름과 동일합니다. 한 컴퓨터가 둘 이상의 인터넷 사이트(예: home.xyz.net 및 comp.xyz.net)를 호스팅하는 경우 둘 이상의 호스트 이름을 가질 수 있습니다. 이 경우 home과 comp는 호스트 이름이고 xyz.net은 도메인 이름입니다.
유효한 문자는 다음과 같습니다:
  • 0...9 범위의 숫자
  • A...Z 범위의 영문자(대문자 또는 소문자)
  • 대시
  • 마침표
  • 유효한 ASCII 문자는 64자 이하여야 합니다
  • 호스트 이름의 첫 번째 문자는 영문자여야 합니다(A...Z 범위(대문자 또는 소문자)).
  • 호스트 이름의 마지막 문자는 마침표 또는 대시일 수 없습니다.
  • 호스트 이름에는 두 개의 마침표를 연달아 사용할 수 없습니다.
다음은 올바른 호스트 이름의 예입니다:
  • HostName.com
  • HostName
  • HostName.123
  • Host-2-Name.com
  • HostName.DomainName.com
  • Host123Name456.789DomanName000.com
다음은 잘못된 호스트 이름의 예입니다:
  • .HostName.com
  • HostName.com.
  • HostName..com
  • HostName.com-
  • 123.com
  • 1234567890
정의
개요
보기의 이 섹션에는 장치에 대한 읽기 전용 정보가 표시됩니다. 이 정보를 변경하려면
장치 정의
를 선택합니다.
시리즈
장치의 제어 모듈 시리즈를 표시합니다.
수정 버전
장치의 수정 버전 정보입니다.
수정 버전은 주 수정과 부 수정으로 나뉩니다. 주 수정은 장치에 대한 인터페이스의 수정 버전을 나타내는 데 사용됩니다. 유효한 값은 0...127 범위입니다. 부 수정은 펌웨어 수정 버전을 나타내는 데 사용됩니다. 유효한 값은 0...255 범위이며, 기본값은 1입니다.
전자 키 지정
초기 구성 중 장치에 대한 키 지정 옵션입니다.
다음 세 가지 옵션이 있습니다.
  • 정확히 일치
    - 아래에 설명된 모든 매개 변수가 일치해야 하며, 그렇지 않으면 삽입된 모듈이 연결을 거부합니다.
  • 호환 모듈
    다음 기준이 충족되어야 하며, 그렇지 않으면 삽입된 장치가 연결을 거부합니다:
    • 모듈 유형, 카탈로그 번호 및 주 수정이 일치해야 합니다.
    • 물리적 장치의 부 수정은 소프트웨어에 지정된 버전과 같거나 그보다 높아야 합니다.
  • 키 지정 비활성화
    - 컨트롤러는 키 지정을 전혀 사용하지 않습니다.
팁
: RPI 및 전자 키 지정 선택을 변경하면 장치에 대한 연결이 끊어지고 데이터가 손실될 수 있습니다.
이 옵션을 사용할 때는 각별히 주의하십시오. 이 옵션을 잘못 사용하면 부상 또는 사망, 재산 피해 또는 경제적 손실이 발생할 수 있습니다.
프로젝트에 E300 장치를 추가하면 Logix Designer 소프트웨어는 삽입된 E300 장치의 다음 정보를 지정된 IP Address에 있는 장치의 정보와 비교합니다:
  • 공급업체
  • 제품 유형
  • 카탈로그 번호
  • 주 수정
  • 부 수정
이 기능은 지정된 IP Address에 잘못된 장치가 실수로 삽입되는 것을 방지합니다.
연결
장치의 연결 유형을 표시합니다.
구성 주체
장치를 구성하는 엔터티를 표시합니다.
입력 데이터
장치의 입력 데이터 유형을 표시합니다.
감지 모듈
E300 전자 과부하 릴레이에 대해 정의된 감지 모듈의 카탈로그 번호를 표시합니다.
제어 모듈
E300 전자 과부하 릴레이에 대해 정의된 제어 모듈의 카탈로그 번호를 표시합니다.
작동 모드
E300 전자 과부하 릴레이에 대해 정의된 작동 모드를 표시합니다.
확장 모듈
디지털 모듈 1
E300 전자 과부하 릴레이 확장 버스의 주소 D1에 대해 정의된 디지털 모듈의 카탈로그 번호를 표시합니다. 이 주소에 대해 정의된 모듈이 없는 경우 "정의되지 않음"이 표시됩니다. 슬롯이 예약된 경우(이 주소에 모듈이 허용되지 않을 수 있음) "모듈 허용 안 됨"이 표시됩니다.
디지털 모듈 2
E300 전자 과부하 릴레이 확장 버스의 주소 D2에 대해 정의된 디지털 모듈의 카탈로그 번호를 표시합니다. 이 주소에 대해 정의된 모듈이 없는 경우 "정의되지 않음"이 표시됩니다. 슬롯이 예약된 경우(이 주소에 모듈이 허용되지 않을 수 있음) "모듈 허용 안 됨"이 표시됩니다.
디지털 모듈 3
E300 전자 과부하 릴레이 확장 버스의 주소 D3에 대해 정의된 디지털 모듈의 카탈로그 번호를 표시합니다. 이 주소에 대해 정의된 모듈이 없는 경우 "정의되지 않음"이 표시됩니다. 슬롯이 예약된 경우(이 주소에 모듈이 허용되지 않을 수 있음) "모듈 허용 안 됨"이 표시됩니다.
디지털 모듈 4
E300 전자 과부하 릴레이 확장 버스의 주소 D4에 대해 정의된 디지털 모듈의 카탈로그 번호를 표시합니다. 이 주소에 대해 정의된 모듈이 없는 경우 "정의되지 않음"이 표시됩니다. 슬롯이 예약된 경우(이 주소에 모듈이 허용되지 않을 수 있음) "모듈 허용 안 됨"이 표시됩니다.
아날로그 모듈 1
E300 전자 과부하 릴레이 확장 버스의 주소 A1에 대해 정의된 아날로그 모듈의 카탈로그 번호를 표시합니다. 이 주소에 대해 정의된 모듈이 없는 경우 "정의되지 않음"이 표시됩니다. 슬롯이 예약된 경우(이 주소에서는 모듈이 허용되지 않음) "모듈 허용 안 됨"이 표시됩니다.
아날로그 모듈 2
E300 전자 과부하 릴레이의 확장 버스 주소 A2에 대해 정의된 아날로그 모듈의 카탈로그 번호를 표시합니다. 이 주소에 대해 정의된 모듈이 없는 경우 "정의되지 않음"이 표시됩니다. 슬롯이 예약된 경우(이 주소에서는 모듈이 허용되지 않음) "모듈 허용 안 됨"이 표시됩니다.
아날로그 모듈 3
E300 전자 과부하 릴레이의 확장 버스 주소 A3에 대해 정의된 아날로그 모듈의 카탈로그 번호를 표시합니다. 이 주소에 대해 정의된 모듈이 없는 경우 "정의되지 않음"이 표시됩니다. 슬롯이 예약된 경우(이 주소에서는 모듈이 허용되지 않음) "모듈 허용 안 됨"이 표시됩니다.
아날로그 모듈 4
E300 전자 과부하 릴레이의 확장 버스 주소 A4에 대해 정의된 아날로그 모듈의 카탈로그 번호를 표시합니다. 이 주소에 대해 정의된 모듈이 없는 경우 "정의되지 않음"이 표시됩니다. 슬롯이 예약된 경우(이 주소에서는 모듈이 허용되지 않음) "모듈 허용 안 됨"이 표시됩니다.
운영자 스테이션
E300 전자 과부하 릴레이의 확장 버스에 대해 정의된 운영자 스테이션의 카탈로그 번호를 표시합니다. 이 주소에 대해 정의된 모듈이 없는 경우 "정의되지 않음"이 표시됩니다. 슬롯이 예약된 경우(이 주소에서는 모듈이 허용되지 않음) "모듈 허용 안 됨"이 표시됩니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal