개요 보기

개요
보기를 사용하여 이더넷 브리지 장치의 장치 속성을 만들거나 볼 수 있습니다. 이 보기를 사용하여 다음을 수행합니다:
  • 만들고 있는 장치의 유형과 설명을 봅니다.
  • 만들고 있는 장치의 공급업체를 봅니다.
  • 장치의 이름을 입력합니다.
  • 장치에 대한 설명을 입력합니다.
  • 장치가 있는 IP 주소를 입력합니다.
  • 장치의 부 수정 정보를 입력합니다.
  • 정확히 일치, 호환 모듈 또는 키 지정 비활성화를 선택합니다.
  • 장치에 대한 컨트롤러의 상태를 봅니다(온라인에서만 상태를 볼 수 있음).
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal