DeviceLogix 보기 매개 변수

DeviceLogix
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다:
Custom DLX 사용 시의 매개 변수
매개 변수
설명
로직
사용자 지정 DeviceLogix 프로그램의 로직 활성화 상태를 지정합니다.
작성자
사용자 지정 DeviceLogix 프로그램의 작성자를 지정합니다.
설명
사용자 지정 DeviceLogix 프로그램의 기능 설명을 지정합니다.
수정 참고
사용자 지정 DeviceLogix 프로그램의 수정과 관련하여 원하는 메모를 지정합니다.
가져오기...
미리 정의된 DeviceLogix 프로그램을 선택하거나 디스크에 저장된 DeviceLogix 프로그램을 가져오려면 선택합니다.
파일로 내보내기
장치의 DeviceLogix 프로그램을 디스크에 저장하려면 선택합니다.
로직 삭제
프로젝트에서 사용자 지정 DeviceLogix 로직을 삭제하려면 선택합니다.
에디터 실행
DeviceLogix 편집기를 열려면 선택합니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal