DeviceLogix 보기

DLX가 표준 구성 파일을 사용하여 읽기 모드에 있는 경우 이 보기를 사용하여 E300 DeviceLogix 프로그램을 모니터링합니다.
팁: E300 DeviceLogix 프로그램의 모니터링은 Logix가 컨트롤러와 온라인 상태인 동안에만 지원됩니다.
사용자 지정 DLX를 사용 중인 경우 이 보기를 사용하여 사용자 지정 E300 DeviceLogix 프로그램을 생성, 편집 및 모니터링합니다.
팁: 미리 정의된 DeviceLogix 특성의 경우 로직은 항상 활성화되어 있으며 수정할 수 없습니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal