장치 정의 - 개요 보기 매개 변수

장치 정의
의
개요
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
장치 유형
장치 카탈로그 번호와 유형을 표시합니다.
이름
IEC 61131 규격 장치 이름을 입력합니다.
이 필드에 잘못된 문자를 입력하거나 이름 길이가 40자를 초과하는 경우 소프트웨어에서 해당 문자를 무시합니다.
설명
장치에 대한 설명을 입력합니다.
팁: 설명은 512자 이내여야 합니다. 설명이 최대 길이를 초과하면 소프트웨어에서 초과된 문자를 무시합니다.
슬롯
장치가 있는 슬롯 번호를 지정합니다.
시리즈
장치의 시리즈를 지정합니다.
수정 버전
주 수정 버전 및 부 수정 버전 레벨을 포함한 장치 펌웨어 수정 버전을 지정합니다.
전자 키 지정
제어 시스템에서 잘못된 장치를 사용할 가능성을 줄여 줍니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 정확히 일치
  • 호환 모듈
  • 키 지정 비활성화
연결
구성하는 장치 유형에 대해 다음 값을 결정합니다.
  • 사용 가능한 구성 매개 변수
  • 장치와 컨트롤러 간에 전송되는 데이터 유형
  • 구성이 완료될 때 생성되는 구성원
사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 데이터
  • 이벤트가 있는 데이터
  • 수신 전용
  • 이벤트 포함 수신 전용
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal