장치 정의 - 개요 보기

장치 정의
의
개요
보기를 사용하여 장치 수정 버전 번호, 전자 키 지정, 장치의 연결 유형을 구성합니다.
중요:
온라인 상태에서 전자 키 지정 매개 변수를 변경하면 장치 및 해당 장치를 통해 연결된 모든 장치에 대한 연결이 중단됩니다. 또한 다른 컨트롤러로부터의 연결이 끊길 수 있습니다.
장치에 대한 I/O 연결이 중단되면 결과적으로 데이터가 손실될 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal