읽기 명령의 할당 규칙

읽기 명령에는 생성 태그에 3바이트 헤더와 명령 데이터가 있어야 합니다(사용 태그에는 할당 안 됨).
데이터 크기(데이터 길이 + 헤더)
할당
총 바이트
4바이트의 배수
헤더 영역 다음에 명령 데이터 영역이 할당됩니다.
데이터 길이 + 헤더
4바이트의 배수, 빼기 1
패딩 데이터 1바이트는 헤더 영역과 명령 데이터 영역 간에 할당됩니다.
데이터 길이 + 헤더 + 1바이트(숨김)
4바이트의 배수, 빼기 2
패딩 데이터 2바이트는 다음 위치에서 할당됩니다.
  • 헤더 영역과 명령 데이터 영역 사이에서 1바이트
  • 명령 데이터 영역 뒤에서 1바이트
데이터 길이 + 헤더 + 2바이트(숨김)
4바이트의 배수, 빼기 3
패딩 데이터 3바이트는 다음 위치에서 할당됩니다.
  • 헤더 영역과 명령 데이터 영역 사이에서 1바이트
  • 명령 데이터 영역 뒤에서 2바이트
데이터 길이 + 헤더 + 3바이트(숨김)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal