Modbus 데이터 크기가 초과됨

채널
X
- Modbus 마스터
보기의 Modbus 마스터 명령의 구성이 연결 메모리를 초과했습니다. 명령 구성은 사용 가능한 연결 메모리에 따라 달라집니다. 마스터 명령의 제한에는 다음이 포함됩니다.
  • 각 Modbus 마스터는 최대 2개의 데이터 연결을 지원합니다.
  • 각 데이터 연결은 최대 446바이트의 읽기 데이터와 482바이트의 쓰기 데이터를 지원합니다. 두 번째 연결의 경우 연결이 최대 450바이트의 읽기 데이터를 지원합니다.
  • 각 명령은 최대 125워드를 읽거나 123워드를 쓰거나, 2,000개의 코일/이산 입력을 읽거나 1,968개의 코일을 쓸 수 있습니다.
  • 각 명령은 다음을 사용합니다.
    • 홀딩 레지스터 또는 입력 레지스터를 읽을 때마다 2바이트의 입력 데이터 사용.
    • 1 ~ 8개의 코일 또는 이산 입력을 읽을 때마다 1바이트의 입력 데이터 사용.
    • 홀딩 레지스터를 쓸 때마다 2바이트의 출력 데이터 사용.
    • 1 ~ 8개의 코일을 쓸 때마다 1바이트의 출력 데이터 사용.
마스터 명령의 구성을 확인하고 필요한 사항을 변경하여 데이터의 크기를 줄이십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal