장치 정의 데이터 유형(Modbus 슬레이브)

장치 정의 데이터 유형 이름은
장치 정의
의
채널
선택 항목에 따라 각 직렬 프로토콜별로 다릅니다. 다음 표에는 마스터 슬레이브 프로토콜에 대해 생성된 장치 정의 데이터 유형이 설명되어 있습니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨)에 대한 정보와 출력("O"로 표시됨)에 대한 정보가 있습니다.
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_ModbusSlave:I:1
이름
유형
정의
유효한 값
RunMode
BOOL
채널 작동 상태입니다.
0 = 유휴
1 = 실행 모드
ConnectionFaulted
BOOL
연결이 실행 중인지 여부를 나타냅니다. 장치가 연결되면 이 값이 0으로 설정되고 연결이 끊어지면 1로 변경됩니다.
0 = 연결 실행 중
1 = 연결이 실행 중이 아님
DiagnosticActive
BOOL
임의의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달했음을 나타냅니다.
0 = 활성 진단 없음
1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함
DiagnosticSequenceCount
SINT
진단 카운터. 분명한 진단 조건이 감지될 때마다 값이 증가하고, 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환될 때 값이 다시 증가합니다.
제품 초기화 또는 전원을 껐다 켜서 0으로 설정합니다. 255(-1)에서 1까지이며, 0은 건너뜁니다.
-128...+127
값 0은 장치의 전원이 켜지는 동안을 제외하고 건너뜁니다.
슬레이브
AB:5000_ModbusSlave_Channel:I:1
채널 배열 구성입니다
—
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_ModbusSlave_Channel:I:1
이름
유형
정의
유효한 값
폴트
BOOL
채널 데이터가 정확하지 않으며 응용 프로그램에서의 사용을 신뢰할 수 없음을 나타냅니다.
0 = 양호
1 = 잘못됨(폴트 유발)
팁:
1로 설정된 경우 장치 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
조건이 제거되면 자동으로 0으로 초기화됩니다.
불분명함
BOOL
채널 데이터가 부정확할 수 있지만 부정확성의 정도는 알 수 없음을 나타냅니다.
0 = 올바른 데이터
1 = 불분명한 데이터
팁:
1로 설정된 경우 장치 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
조건이 제거되면 자동으로 0으로 초기화됩니다.
CRC_LRCError
BOOL
CRC(LRC) 오류가 발생했는지 여부를 나타냅니다.
0 = 발생 안 함
1 = 발생
ParityError
BOOL
패리티 오류가 발생했는지 여부를 나타냅니다.
0 = 발생 안 함
1 = 발생
IllegalDataAddress
BOOL
요청이 Modbus 레지스터 주소 범위에서 벗어났는지 여부를 나타냅니다.
0 = 발생 안 함
1 = 발생
FramingError
BOOL
프레이밍 오류가 발생했는지 여부를 나타냅니다.
0 = 발생 안 함
1 = 발생
BufferOverrun
BOOL
버퍼 오버런이 발생했는지 여부를 나타냅니다.
0 = 발생 안 함
1 = 발생
SequenceNumberAck
INT
시퀀스 번호를 확인합니다.
-32768...+32767
MasterUpdateCount
INT
Modbus가 변경될 때마다 카운트가 업데이트됩니다.
-32768...+32767
HoldingRegister
INT[100]
Modbus 홀딩 레지스터 값.
-32768...+32767
코일
SINT[16]
Modbus 코일 값.
-128...+127
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_ModbusSlave:O:1
이름
유형
정의
유효한 값
슬레이브
AB:5000_ModbusSlave_Channel:O:1
채널 배열 구성입니다
—
장치 정의 데이터 유형: AB:5000_ModbusSlave_Channel:O:1
이름
유형
정의
유효한 값
실행
BOOL
채널 작동 상태입니다.
0 = 유휴
1 = 실행
팁:
출력 태그의 업데이트를 시작하려면 실행 비트를 실행으로 설정해야 합니다.
SequenceNumber
INT
컨트롤러에서 슬레이브 데이터를 업데이트하는 데 사용되는 시퀀스 번호입니다.
-32768...+32767
HoldingRegister
INT[100]
Modbus 홀딩 레지스터 값.
-32768...+32767
코일
SINT[16]
Modbus 코일 값.
-128...+127
InputRegister
INT[100]
Modbus 입력 레지스터 값.
-32768...+32767
DiscreteInput
SINT[16]
Modbus 이산 입력 값.
-128...+127
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal