장치 정의 데이터 유형

이 직렬 장치에는
채널 0
과
채널 1
이라는 2개의 통신 포트가 있습니다. 각 채널은 다음 직렬 프로토콜 중 하나로 사용할 수 있습니다.
  • 일반 ASCII
  • Modbus 마스터
  • Modbus 슬레이브
다음 표에는
장치 정의
대화 상자의
채널
선택 항목에 따른 장치의 데이터 유형이 표시되어 있습니다.
채널
입력 데이터 유형
출력 데이터 유형
일반 ASCII
AB:5000_ASCII:I:1
AB:5000_ASCII:O:0
Modbus 마스터
AB:5000_ModbusMaster_Status_<XXXXXXXX>:I:1
AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:I:1
AB:5000_ModbusMaster_Run_<XXXXXXXX>:O:1
AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:O:0
Modbus 슬레이브
AB:5000_ModbusSlave:I:1
AB:5000_ModbusSlave:O:1
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal