개요 보기 매개 변수

장치 정의
대화 상자의
개요
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
장치 유형
장치 카탈로그 번호와 유형을 표시합니다.
이름
IEC 61131 규격 장치 이름을 입력합니다.
이 필드에 잘못된 문자를 입력하거나 이름 길이가 40자를 초과하는 경우 소프트웨어에서 해당 문자를 무시합니다.
설명
장치에 대한 설명을 입력합니다.
팁
: 설명은 512자 이내여야 합니다. 설명이 최대 길이를 초과하면 소프트웨어에서 초과된 문자를 무시합니다.
슬롯
장치가 있는 슬롯 번호를 지정합니다.
시리즈
장치의 시리즈를 지정합니다.
수정 버전
장치의 주 수정 버전 및 부 수정 버전을 지정합니다. 부 수정 버전의 유효 범위는 1 ~ 255입니다.
전자 키 지정
장치에 사용되는 전자 키 지정을 표시합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다.
유효 값은 다음과 같습니다.
  • 정확히 일치
  • 호환 모듈
  • 키 지정 비활성화
전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique(발행물 LOGIX-AT001)을 참조하십시오.
연결
컨트롤러와 장치 사이의 연결을 데이터로 보여줍니다.
채널 0/1
채널에서 직렬 장치로 데이터를 전송하거나 직렬 장치에서 데이터를 수신하는 데 사용하는 프로토콜을 지정합니다.
이 필드는 온라인 상태에서는 사용할 수 없습니다.
사용 가능한 옵션:
  • 비활성화됨
  • 일반 ASCII
  • Modbus 마스터
  • Modbus 슬레이브
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal