개요 보기
5094-SERIAL 장치는 직렬 장치에 대한 통신 연결을 제공합니다.
이 장치에는 서로 독립적인 2개의 채널이 있습니다.
장치 정의
대화 상자의 개요
보기를 사용하여 장치 정의 매개 변수를 구성하고 각 채널의 프로토콜을 지정합니다.
팁:
채널을 사용하지 않을 경우
채널
을 사용 안 함
으로 설정합니다. 채널
이 Modbus 마스터
또는 Modbus 슬레이브
로 설정된 경우 장치 정의
대화 상자에서 채널
보기를 사용하여 Modbus 마스터와 Modbus 슬레이브를 설정합니다.X
의견을 작성 부탁드립니다.