채널 X - Modbus 슬레이브 보기 매개 변수

채널
X
- Modbus 슬레이브
보기를 사용하여 Modbus 슬레이브의 특성을 정의합니다.
채널
X
- Modbus 슬레이브
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
Modbus 형식
Modbus 전송 형식이
Modbus RTU
또는
Modbus ASCII
인지 확인합니다.
기본값은 Modbus RTU입니다.
프레임 간 시간 초과
원격 터미널 장치(Remote Terminal Unit, RTU)의 데이터를 수신할 때까지의 최대 지연 시간을 지정합니다.
팁:
이 매개 변수는
Modbus 형식
이
Modbus RTU
로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
노드 주소
슬레이브의 노드 주소를 지정합니다.
유효한 값은 1 ~ 255입니다. 기본값은 1입니다.
진단
온라인 상태이면 Modbus 슬레이브의 성능 및 오류 관리를 위한 진단 카운터를 볼 수 있는 진단 대화 상자가 열립니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal