채널 X - Modbus 슬레이브 보기

채널
X
- Modbus 슬레이브
보기에서 Modbus 슬레이브를 구성합니다.
채널
X
- Modbus 슬레이브
보기에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • Modbus 전송 형식이
    Modbus RTU
    인지 또는
    Modbus ASCII
    인지 선택합니다.
  • Modbus RTU
    의
    프레임 간 시간 초과
    를 입력합니다.
  • 슬레이브 장치의
    노드 주소
    를 입력합니다.
  • 진단 대화 상자를 열어 Modbus 슬레이브의 통신 문제를 진단합니다.
Modbus 슬레이브
보기는
장치 정의
대화 상자에서
채널
X
가
Modbus 슬레이브
로 설정된 경우 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal