채널 X - 일반 ASCII 수신 보기 매개 변수
채널
보기에서 일반 ASCII 수신 모드를 구성합니다.X
- 일반 ASCII 수신채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.X
- 일반 ASCII 수신매개 변수 | 설명 |
|---|---|
스왑 모드 | 직렬 포트에서 수신되는 데이터가 정렬되는 방식을 결정합니다. 장치가 입력 데이터를 수신한 후에 스와핑이 수행됩니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
핸드셰이크 모드 | 장치가 직렬 포트에서 수신되는 데이터를 컨트롤러에 전달하는 방식을 결정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
메시지 시간 초과 | 수신 시간 초과 값(ms)을 지정합니다. 장치가 직렬 포트에서 새 바이트를 수신할 때마다 타이머가 초기화됩니다. 유효한 값은 0 ~ 32,767ms입니다. 기본값은 0입니다. 팁: 값이 0인 경우 메시지 시간 초과를 사용할 수 없습니다. |
패드 문자 | 버퍼가 가득 차지 않은 경우 수신 데이터 버퍼의 나머지 부분을 채우는 문자를 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
|
XON/XOFF | 채널의 흐름 제어를 활성화 및 비활성화합니다. 이 기능을 사용하려면 확인란을 선택합니다. 이 기능이 사용되면 장치가 직렬 포트로 데이터를 전송하거나 직렬 포트에서 데이터를 수신해야 할 때를 결정하기 위해 XOFF 및 XON 문자를 전송하거나 수신합니다. 팁: 이 매개 변수의 사용 가능 여부는 채널 보기의 X 직렬 미디어 및 이중 통신 선택에 따라 다릅니다. |
에코 모드 | 문자 에코를 활성화 및 비활성화합니다. 장치가 직렬 포트에서 수신한 모든 바이트를 해당 바이트를 전송한 장치로 즉시 돌려보내도록 하려면 확인란을 선택합니다. 팁: 이 매개 변수의 사용 가능 여부는 채널 보기의 X 직렬 미디어 및 이중 통신 선택에 따라 다릅니다. |
삭제 모드 | 삭제 문자의 모드를 결정하고 원격 장치로 다시 에코된 문자에 영향을 미칩니다.
|
읽기 버퍼 크기 | 읽기 버퍼의 최대 길이(바이트 단위)를 지정합니다. 유효한 값은 1 ~ 256입니다. 기본값은 256입니다. |
시작 모드 | 데이터의 시작 구분 기호 사용을 결정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
시작 구분 기호 | 데이터의 시작 부분을 알리는 문자를 정의합니다. 이 값 이전에 직렬 포트에서 수신된 모든 데이터가 삭제됩니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
|
종료 모드 | 데이터의 종료 구분 기호 사용을 결정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
팁: 종료 구분 기호는 Ox.ASCII.TXDataLength = 0인 경우에만 적용됩니다. |
종료 구분 기호 1 | 채널의 첫 번째 종료 구분 기호를 지정합니다. 종료 구분 기호는 데이터의 끝을 알리는 데 사용됩니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
|
종료 구분 기호 2 | 채널의 두 번째 종료 구분 기호를 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
팁: 첫 번째 종료 구분 기호만 사용하여 데이터의 끝을 알리려면 종료 구분 기호 2 를 $FF로 설정하십시오. |
진단 | 온라인 상태인 경우 일반 ASCII 수신/전송 통신의 성능 및 오류 관리를 위한 진단 카운터를 볼 수 있는 진단 대화 상자가 열립니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.