채널 X - 일반 ASCII 수신 보기
채널
보기에서는 직렬 장치에서 수신되는 데이터를 정의합니다.X
- 일반 ASCII 수신- 직렬 포트에서 수신되는 데이터에 대해 스왑 모드를 선택합니다.
- 직렬 포트에서 수신되는 데이터를 컨트롤러에 전달하는 데 사용되는 핸드셰이크 모드를 선택합니다.
- 메시지 수신 시간 초과 값을 입력합니다.
- 버퍼가 가득 차지 않은 경우 수신 버퍼를 채우는 데 사용되는 패드 문자를 지정합니다.
- 시작 및 종료 모드를 선택합니다.
- 시작 및 종료 구분 기호를 지정합니다.
- XON/XOFF흐름 제어를 활성화하거나 비활성화합니다.
- 에코 모드가 활성화 또는 비활성화되었는지 여부를 확인합니다.
- 최대 버퍼 길이를 입력합니다.
- 삭제 모드를 선택합니다.
- 진단 대화 상자를 열어 일반 ASCII 수신/전송 통신의 통신 문제를 진단합니다.
일반 ASCII 수신
보기는 장치 정의
대화 상자에서 채널
가 X
일반 ASCII
로 설정된 경우 사용할 수 있습니다.의견을 작성 부탁드립니다.