카운터0x - 입력 보기 매개 변수

입력
보기에 표시되는 매개 변수는
장치 정의
에서 선택한 카운터 모드에 따라 달라집니다. 카운터 모드와 일치하는 테이블을 사용하여 입력 매개 변수에 사용할 값을 확인할 수 있습니다.
X1, X2 및 X4 구적 모드
매개 변수
설명
구성원 이름
값
입력 A, B
입력 반전
A 및 B 입력을 반전할지 여부를 지정합니다.
C.Counter0x.InvertInputAB
0 = AB 입력을 반전하지 않습니다.
1 = AB 입력을 반전합니다.
입력 A, B
꺼짐 -> 켜짐 필터 시간
A 및 B 입력 데이터가 켜짐 상태를 나타내기 전에 신호가 켜짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다.
C.Counter0x.InputOffOnFilterAB
0 = 0μs(20ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1μs
5 = 2μs
6 = 5μs
7 = 10μs
8 = 20μs
9 = 50μs
10 = 100μs
11 = 200μs
12 = 500μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
입력 A, B
켜짐 -> 꺼짐 필터 시간
A 및 B 입력 데이터가 꺼짐 상태를 나타내기 전에 신호가 꺼짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다.
C.Counter0x.InputOnOffFilterAB
0 = 0μs(20ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1μs
5 = 2μs
6 = 5μs
7 = 10μs
8 = 20μs
9 = 50μs
10 = 100μs
11 = 200μs
12 = 500μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
입력 Z
입력 반전
Z 입력을 반전할지 여부를 지정합니다.
C.Counter0x.InvertInputZ
0 = Z 입력을 반전하지 않습니다.
1 = Z 입력을 반전합니다.
입력 Z
꺼짐 -> 켜짐 필터 시간
Z 입력 데이터가 켜짐 상태를 나타내기 전에 신호가 켜짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다.
C.Counter0x.InputOffOnFilterZ
0 = 0μs(20ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1μs
5 = 2μs
6 = 5μs
7 = 10μs
8 = 20μs
9 = 50μs
10 = 100μs
11 = 200μs
12 = 500μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
입력 Z
켜짐 -> 꺼짐 필터 시간
Z 입력 데이터가 꺼짐 상태를 나타내기 전에 신호가 꺼짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다.
C.Counter0x.InputOnOffFilterZ
0 = 0μs(20ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1μs
5 = 2μs
6 = 5μs
7 = 10μs
8 = 20μs
9 = 50μs
10 = 100μs
11 = 200μs
12 = 500μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
카운트/방향(내부 및 외부) 모드와 업/다운 펄스 모드
매개 변수
설명
구성원 이름
값
입력 A
입력 반전
A 입력을 반전할지 여부를 지정합니다.
C.Counter0x.InvertInputA
0 = A 입력을 반전하지 않습니다.
1 = A 입력을 반전합니다.
입력 A
꺼짐 -> 켜짐 필터 시간
A 입력 데이터가 켜짐 상태를 나타내기 전에 신호가 켜짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다.
C.Counter0x.InputOffOnFilterA
0 = 0μs(20ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1μs
5 = 2μs
6 = 5μs
7 = 10μs
8 = 20μs
9 = 50μs
10 = 100μs
11 = 200μs
12 = 500μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
입력 A
켜짐 -> 꺼짐 필터 시간
A 입력 데이터가 꺼짐 상태를 나타내기 전에 신호가 꺼짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다.
C.Counter0x.InputOnOffFilterA
0 = 0μs(20ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1μs
5 = 2μs
6 = 5μs
7 = 10μs
8 = 20μs
9 = 50μs
10 = 100μs
11 = 200μs
12 = 500μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
입력 B
입력 반전
B 입력을 반전할지 여부를 지정합니다.
C.Counter0x.InvertInputB
0 = B 입력을 반전하지 않습니다.
1 = B 입력을 반전합니다.
입력 B
꺼짐 -> 켜짐 필터 시간
B 입력 데이터가 켜짐 상태를 나타내기 전에 신호가 켜짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다.
C.Counter0x.InputOffOnFilterB
0 = 0μs(20ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1μs
5 = 2μs
6 = 5μs
7 = 10μs
8 = 20μs
9 = 50μs
10 = 100μs
11 = 200μs
12 = 500μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
입력 B
켜짐 -> 꺼짐 필터 시간
B 입력 데이터가 꺼짐 상태를 나타내기 전에 신호가 꺼짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다.
C.Counter0x.InputOnOffFilterB
0 = 0μs(20ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1μs
5 = 2μs
6 = 5μs
7 = 10μs
8 = 20μs
9 = 50μs
10 = 100μs
11 = 200μs
12 = 500μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
입력 Z
입력 반전
Z 입력을 반전할지 여부를 지정합니다.
C.Counter0x.InvertInputZ
0 = 켜짐일 때 입력이 활성 상태임.
1 = 꺼짐일 때 입력이 활성 상태임.
입력 Z
꺼짐 -> 켜짐 필터 시간
Z 입력 데이터가 켜짐 상태를 나타내기 전에 신호가 켜짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다.
C.Counter0x.InputOffOnFilterZ
0 = 0μs(20ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1μs
5 = 2μs
6 = 5μs
7 = 10μs
8 = 20μs
9 = 50μs
10 = 100μs
11 = 200μs
12 = 500μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
입력 Z
켜짐 -> 꺼짐 필터 시간
Z 입력 데이터가 꺼짐 상태를 나타내기 전에 신호가 꺼짐 상태에 있어야 하는 시간을 지정합니다.
C.Counter0x.InputOnOffFilterZ
0 = 0μs(20ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1μs
5 = 2μs
6 = 5μs
7 = 10μs
8 = 20μs
9 = 50μs
10 = 100μs
11 = 200μs
12 = 500μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal