카운터0x - 입력 보기
입력
보기에서 개별 카운터 레벨의 5069-HSC2XOB4 고속 카운터 장치에 대한 입력을 구성합니다.입력 매개 변수는 작동 모드에 따라 달라집니다. 작동 모드는 다음과 같습니다.
- 카운트/외부 방향 모드
- B 입력에 따라 카운터의 방향이 컨트롤됩니다. B 입력이 낮은 경우(0) 카운터는 입력 A의 상승 에지에서 증가합니다. 입력 B가 높은 경우(1) 카운터는 입력 A의 상승 에지에서 감소합니다.
- 카운트/내부 방향 모드
- 사용자 프로그램에서 제어하는 InvertDirectionInput의 상태에 따라 카운터의 방향이 결정됩니다. InvertDirectionInput이 0으로 초기화되면 카운터가 장치의 A 입력의 상승 에지에서 증가합니다. InvertDirectionInput이 1로 설정되어 있으면 카운터가 A 입력의 상승 에지에서 감소합니다.
- 업 및 다운 펄스 모드
- 카운터 채널은 입력 A에 적용되는 펄스의 상승 에지에서 증가하고, 입력 B에 적용되는 펄스의 상승 에지에서 감소합니다.
- X1 구적 인코더 모드
- 입력 A 및 B에 구적 인코더가 연결되어 있으면 입력 A 및 B의 위상 관계에 따라 카운트 방향이 결정됩니다. 입력 A가 입력 B보다 먼저 나오는 경우 카운터가 증가합니다. 입력 B가 입력 A보다 먼저 나오는 경우 카운터가 감소합니다.
- X2 구적 인코더 모드
- 해상도가 두 배인 점만 제외하면 X1 구적 인코더 모드와 매우 비슷하게 작동합니다.
- X4 구적 인코더 모드
- 해상도가 네 배인 점만 제외하면 X1 구적 인코더 모드와 매우 비슷하게 작동합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.