포인트 보기 매개 변수(출력 장치, 소싱)

출력 모드가 소싱인 경우
포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
사용 가능한 매개 변수는 구성 중인 장치에 따라 다릅니다. 장치에 적용되지 않는 매개 변수는 숨겨져 있습니다.
매개 변수
설명
짝수 번호의 포인트에서 내부 단락 감지 비활성화
확인란을 선택하거나 선택 취소하여 짝수 번호의 포인트에서 내부 단락 감지를 비활성화 또는 활성화합니다.
이 확인란은 펌웨어 수정 버전이 3.011 이상인 장치에서만 사용할 수 있습니다.
홀수 번호의 포인트에서 내부 단락 감지 비활성화
확인란을 선택하거나 선택 취소하여 홀수 번호의 포인트에서 내부 단락 감지를 비활성화 또는 활성화합니다.
이 확인란은 펌웨어 수정 버전이 3.011 이상인 장치에서만 사용할 수 있습니다.
포인트
이 구성이 적용되는 포인트 번호를 나타냅니다.
포인트 작동 유형
출력을 단일 채널로 처리할지 또는 이중 채널로 처리할지 결정합니다.
  • 단일
    . 출력을 하나의 채널로 처리합니다.
  • 이중
    . 출력을 일치하는 쌍으로 처리합니다. 안전 로직은 이 두 출력을 동시에 켜짐 또는 꺼짐으로 설정합니다. 이 작업이 실패하면 장치가 채널 폴트를 선언합니다.
포인트 모드
출력 포인트의 작동 모드를 결정합니다. 사용 가능한 선택 옵션은 장치에 따라 다릅니다.
  • 사용 안 함
    . 출력이 사용되지 않습니다.
  • 안전
    . 출력은 안전 출력입니다.
  • 안전 펄스 테스트
    . 내부적으로 생성된 테스트 펄스를 사용하여 안전 출력 자체를 테스트합니다. 펄스 테스트는 24V 전원 공급 장치에 대한 단락 및 채널 간 단락을 감지합니다. 펄스 테스트는 포인트가 켜짐일 때만 발생합니다. 이 펄스의 고정된 상태는 주기적입니다.
로드 없음 감지 활성화
출력 포인트에 대해 로드 없음 감지를 활성화 또는 비활성화합니다.
  • 포인트 모드
    가
    안전
    또는
    안전 펄스 테스트
    인 경우 이 확인란이 기본적으로 선택됩니다.
  • 포인트 모드
    가
    사용 안 함
    인 경우 이 확인란은 선택 취소되고 비활성화됩니다.
포인트 작동 유형
이
이중
인 경우 두 출력 포인트는 동일한
로드 없음 감지 활성화
확인란 설정을 사용해야 합니다.
진단
진단 정보에 대한 진단 대화 상자를 엽니다.
출력 오류 래치 시간
컨트롤러가 오류를 감지하고 보다 정확한 진단을 제공할 수 있도록 오류가 유지되는 시간을 정의합니다.
값 범위는 10ms 단위로 0ms에서 65,530ms까지입니다. 기본값은 1,000ms입니다.
오류를 래치하는 시간은 RPI, 안전 태스크 Watchdog 및 기타 응용 프로그램별 변수에 따라 다릅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal