포인트 보기 매개 변수(출력 장치, 양극)

출력 모드가 양극인 경우
포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
포인트
이 구성이 적용되는 포인트 번호를 나타냅니다.
포인트 작동 유형
출력이 단일 채널로 표시됩니다.
포인트 모드
출력 포인트의 작동 모드를 결정합니다. 사용 가능한 옵션은 장치에 따라 다릅니다.
  • 사용 안 함
    . 출력이 사용되지 않습니다.
  • 안전
    . 출력은 안전 출력입니다.
  • 안전 펄스 테스트
    . 내부적으로 생성된 테스트 펄스를 사용하여 안전 출력 자체를 테스트합니다. 펄스 테스트는 24V 전원 공급 장치에 대한 단락 및 채널 간 단락을 감지합니다. 펄스 테스트는 포인트가 켜짐일 때만 발생합니다. 이 펄스의 고정된 상태는 주기적입니다.
로드 없음 감지 활성화
출력 포인트에 대해 로드 없음 감지를 활성화 또는 비활성화합니다.
  • 포인트 모드
    가
    안전
    또는
    안전 펄스 테스트
    인 경우 이 확인란이 기본적으로 선택됩니다.
  • 포인트 모드
    가
    사용 안 함
    인 경우 이 확인란은 선택 취소됩니다.
진단
진단 정보에 대한 진단 대화 상자를 엽니다.
출력 오류 래치 시간
컨트롤러가 오류를 감지하고 보다 정확한 진단을 제공할 수 있도록 오류가 유지되는 시간을 정의합니다. 오류를 래치하는 시간은 RPI, 안전 태스크 Watchdog 및 기타 응용 프로그램별 변수에 따라 다릅니다.
값 범위는 10ms 단위로 0ms에서 65,530ms까지입니다. 기본값은 1,000ms입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal