포인트 보기 매개 변수(입력 장치)

포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
사용 가능한 매개 변수는 구성 중인 장치에 따라 다릅니다. 장치에 적용되지 않는 매개 변수는 숨겨져 있습니다.
입력 포인트 매개 변수
매개 변수
설명
포인트
이 구성이 적용되는 포인트 번호를 나타냅니다.
포인트 모드
연결된 포인트의 입력 모드를 결정합니다.
  • 사용 안 함
    . 입력이 사용되지 않습니다.
  • 안전 펄스 테스트
    . 펄스 테스트는 이 입력 회로에서 수행됩니다. 테스트 소스는 이 회로의 24V 소스로 사용해야 합니다. 펄스 테스트는 24V에 대한 단락과 다른 입력에 대한 채널간 단락을 감지합니다.
  • 안전
    . 입력은 안전 입력입니다.
테스트 소스
펄스 테스트와 연결된 출력 터미널을 지정합니다. 이 매개 변수는 장치와
포인트 모드
가
안전 펄스 테스트
로 설정되었는지 여부에 따라 사용할 수 있습니다.
입력 지연 시간
꺼짐 -> 켜짐
꺼짐 -> 켜짐 전환 지연 시간을 정의합니다. 켜짐 지연 시간이 경과한 후에도 입력 접점이 계속 켜져 있는 경우에만 입력이 켜집니다. 이렇게 하면 접점 바운스로 인한 입력 데이터의 급격한 변화를 방지할 수 있습니다.
기본값은 0 ms입니다.
입력 지연 시간
켜짐 -> 꺼짐
켜짐 -> 꺼짐 전환 지연 시간을 정의합니다. 꺼짐 지연 시간이 경과한 후에도 입력 접점이 계속 꺼져 있는 경우에만 입력이 꺼집니다. 이렇게 하면 접점 바운스로 인한 입력 데이터의 급격한 변화를 방지할 수 있습니다.
기본값은 0 ms입니다.
전환 시간 제한
느리게 변하는 신호가 폴트를 보고하지 않도록 장치에서 입력 감지의 불일치를 무시할 시간을 정의합니다.
2ms에서 500ms 사이의 값을 선택합니다. 입력 불일치 폴트 보고가 선택한 값만큼 지연됩니다. 기본값은 100 ms입니다.
전환 시간 제한
은 펌웨어 수정 버전이 2.011 이상인 장치에서 사용할 수 있습니다.
진단
진단 정보에 대한 진단 대화 상자를 엽니다.
입력 오류 래치 시간
컨트롤러가 오류를 감지하고 보다 정확한 진단을 제공할 수 있도록 입력 장치가 오류를 유지하는 시간을 정의합니다.
유효한 값 범위는 10ms 단위로 0ms에서 65,530ms까지입니다. 오류를 래치하는 시간은 RPI, 안전 태스크 Watchdog 및 기타 응용 프로그램별 변수에 따라 다릅니다. 기본값은 1,000ms입니다.
테스트 출력 포인트 매개 변수
매개 변수
설명
포인트
이 구성이 적용되는 포인트 번호를 나타냅니다.
포인트 모드
포인트에 대한 테스트 출력 모드를 결정합니다. 사용 가능한 옵션은 장치에 따라 다릅니다.
  • 사용 안 함
    . 테스트 출력은 사용되지 않습니다.
  • 펄스 테스트
    . 테스트 출력 포인트를 펄스 테스트 소스로 사용합니다.
  • 전원 공급 장치
    . 테스트 출력을 전원 공급 장치로 사용합니다.
  • 음소거 램프
    . 테스트 출력은 표시기 램프에 연결됩니다.
    장치 정의
    대화 상자의
    음소거 램프 포인트
    가
    포인트 02
    ,
    포인트 03
    또는
    포인트 02 및 03
    으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
진단
진단 정보에 대한 진단 대화 상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal