검색
PV5069Discrete2
포인트 보기(입력 장치)
포인트
보기에서 다음을 수행할 수 있습니다.
입력 장치에 대한 포인트 요약을 봅니다.
필터 시간을 구성합니다.
팁:
5069-IB16F 및 5069-IB6F-3W 입력 장치의 경우
입력 데이터
가
타임스탬프 데이터
로 설정된 경우 특정 포인트에 대한 매개 변수를 볼 수 있는
포인트xx
보기에 액세스합니다.
포인트 보기 매개 변수(5069-IB6F-3W 및 5069-IB16F)
포인트 보기 매개 변수(5069-IB16 및 5069-IB32)
입력 장치에 대한 포인트 구성
포인트 문제 진단
포인트xx 진단 매개 변수
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal