입력 포인트 보기 매개 변수(5034-IB8S)

입력 포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
포인트
이 구성이 적용되는 포인트 번호를 표시합니다.
포인트 모드
안전 입력 포인트의 모드를 정의합니다.
  • 사용 안 함 - 입력이 사용되지 않습니다.
  • 안전 펄스 테스트 - 입력을 안전 입력으로 사용하고 입력 회로에서 펄스 테스트를 수행합니다. 테스트 소스는 이 회로의 24V 소스로 사용해야 합니다. 펄스 테스트는 24V에 대한 단락과 다른 입력에 대한 채널간 단락을 감지합니다.
  • 안전 - 입력을 안전 입력으로 사용합니다.
테스트 소스
포인트에 사용할 테스트 소스를 정의합니다.
이 매개 변수는 포인트 모드가 안전 펄스 테스트로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
입력 지연 시간(ms)
꺼짐 → 켜짐
꺼짐 -> 켜짐 전환 지연 시간을 정의합니다.
켜짐 지연 시간이 경과한 후에도 입력 접점이 계속 켜져 있는 경우에만 입력이 켜집니다. 이렇게 하면 접점 바운스로 인한 입력 데이터의 급격한 변화를 방지할 수 있습니다.
입력 지연 시간(ms)
켜짐 → 꺼짐
켜짐 -> 꺼짐 전환 지연 시간을 정의합니다.
꺼짐 지연 시간이 경과한 후에도 입력 접점이 계속 꺼져 있는 경우에만 입력이 꺼집니다. 이렇게 하면 접점 바운스로 인한 입력 데이터의 급격한 변화를 방지할 수 있습니다.
진단
진단 정보가 들어 있는 진단 대화 상자를 엽니다.
출력 태그를 통해 초기화될 때까지 폴트 래치
출력 태그를 통해 초기화될 때까지 폴트 래치를 활성화 또는 비활성화합니다.
  • 비활성화됨 - 복구 가능한 채널 폴트는 다음 조건이 모두 True일 때만 해제됩니다.
    • 폴트 조건이 제거되었습니다.
    • 안전 입력 신호가 낮습니다.
    • 1초의 폴트 래치 시간이 만료되었습니다.
  • 활성화됨 - 복구 가능한 채널 폴트는 다음 조건이 모두 True일 때만 해제됩니다.
    • 폴트 조건이 제거되었습니다.
    • 출력 태그에서 ResetFault의 0에서 1로의 전환이 수신되었습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal