입력 포인트 보기(안전 입력 모듈)
입력 포인트
를 사용하여 장치에 대한 포인트를 확인하거나 구성합니다.
팁:
- 입력 포인트보기는 모듈 정의 대화 상자에서 구성 기준 매개 변수에 대해 '이 컨트롤러'를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 안전 응용 프로그램에서 사용하도록 각 포인트를 구성해야 합니다. 입력은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.