검색
PointMax 디지털 I/O 모듈 Add-On 프로필 온라인 도움말
모듈 태그 정의
사용 가능한 태그는 모듈 유형과
장치 정의
에서 선택한 항목에 따라 다릅니다.
모듈 태그 유형은 다음과 같습니다.
구성("C"로 표시됨)
입력("I"로 표시됨)
출력("O"로 표시됨)
태그 정의(5034-IB16, 5034-IB8)
태그 정의(5034-OB16, 5034-OB8)
태그 정의(5034-OB4)
태그 정의(5034-OW4I)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal