보정 마법사 매개 변수
보정 마법사
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 | 이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다. |
보정 | 보정에 대한 채널을 식별합니다. 보정하려는 채널 번호에 해당하는 확인란을 선택합니다. |
보정 범위 | 채널에 대해 현재 구성된 값을 표시합니다. 선택한 입력 유형에 따라 값이 표시됩니다. |
보정 게인 | 모듈에서 보고한 대로 보정 게인 값을 표시합니다. |
보정 오프셋 | 장치에서 보고한 대로 신호 단위로 오프셋을 표시합니다. |
보정 상태 | 보정이 발생할 때 채널당 보정의 상태를 표시합니다. |
그룹별로 채널 보정 | 여러 채널을 그룹으로 보정하려는 경우 이 확인란을 선택합니다. |
한 번에 하나씩 채널 보정 | 채널을 한 번에 하나씩 보정하려면 이 확인란을 선택합니다. |
낮음 기준 | 채널의 낮음 기준 신호 값을 표시합니다. |
높음 기준 | 채널의 높음 기준 신호 값을 표시합니다. |
기록된 기준 | 측정된 출력 값을 나타냅니다. |
낮음 기록됨 | 기록된 낮음 기준 값을 신호 단위로 표시합니다. |
높음 기록됨 | 기록된 높음 기준 값을 신호 단위로 표시합니다. |
상태 | 활성화된 채널에 대해 보정 중에 읽은 값을 표시합니다.
상태에 오류가 표시되는 경우 오류가 발생한 채널에 대해 기록된 기준 값을 측정하고 입력한 다음 재시도를 선택합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.