보정 마법사 보기(출력 모듈)

이 마법사를 사용하여 아날로그 모듈을 보정할 수 있습니다. 보정 프로세스를 수행하려면 모듈이 금지되어 있거나 프로그램 모드에서 컨트롤러에 온라인으로 연결되어야 합니다.
출력 모듈을 보정할 때 디지털 멀티미터(Digital Multimeter, DMM)를 사용하여 모듈이 전송하는 신호를 측정합니다.
보정 마법사에서 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.
  • 그룹별로 채널 보정:
    팁: 이 옵션을 사용하면 선택한 모든 채널에 기준 신호를 동시에 적용할 수 있습니다.
    • 보정 모드를 시작합니다.
    • 선택한 모든 채널에 대해 낮음 기준 보정을 시작합니다.
    • 선택한 모든 채널에 대해 출력 신호를 측정하고 측정된 결과를 기록된 기준 열에 입력합니다.
    • 선택한 모든 채널에 대해 높음 기준 보정을 시작합니다.
    • 선택한 모든 채널에 대해 출력 신호를 측정하고 측정된 결과를 기록된 기준 열에 입력합니다.
    • 보정을 완료합니다.
  • 한 번에 하나씩 채널 보정:
    팁: 이 옵션을 사용하면 선택한 채널에 하나씩 기준 신호를 적용한 후 다음 채널로 이동합니다.
    • 보정 모드를 시작합니다.
    • 선택한 첫 번째 채널의 경우 낮음 기준 보정을 시작합니다.
    • 선택한 첫 번째 채널에 대해 출력 신호를 측정하고 측정된 결과를 기록된 기준 열에 입력합니다.
    • 선택한 첫 번째 채널의 경우 높음 기준 보정을 시작합니다.
    • 선택한 첫 번째 채널에 대해 출력 신호를 측정하고 측정된 결과를 기록된 기준 열에 입력합니다.
    • 선택한 첫 번째 채널에 대한 보정을 완료합니다.
    • 나머지 선택한 채널에 대해 위의 단계를 반복합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal