포트 구성 보기 매개 변수

포트 구성
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁: 이러한 매개 변수는 프로젝트가 온라인 상태일 때 사용할 수 있습니다.
매개 변수
설명
새로 고침
장치의 최신 정보를 검색하고 표시합니다.
설정
보류 중인 편집 내용을 장치에 씁니다.
팁:
  • 먼저 어댑터를 금지해야 합니다.
  • 연결이 중단될 수 있습니다. 계속하기 전에 이러한 경우의 중단을 허용할 수 있는지 확인합니다.
  • 보류 중인 편집 내용이 있고 장치 프로필에 통신 오류가 없는 경우에만
    설정
    을 사용할 수 있습니다.
이더넷
포트
포트 번호를 표시합니다.
활성화
확인란을 선택하거나 선택 취소하여 포트를 활성화하거나 비활성화합니다.
링크 상태
네트워크의 포트 통신 상태를 표시합니다.
자동 조정
장치가 최상의 통신 방법을 자동으로 선택한다는 것을 나타냅니다. 선택 취소하는 경우 포트 속도와 이중 통신을 수동으로 설정해야 합니다.
속도 - 선택됨
데이터를 전송 및 수신하도록 구성된 포트 속도를 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 장치에 따라 다릅니다.
팁: 자동 조정이 선택된 경우 선택한 속도를 사용할 수 없습니다.
속도 - 현재
포트가 현재 데이터를 전송 및 수신하는 실제 속도를 표시합니다.
이중 - 선택됨
구성된 포트 이중 통신 설정을 지정합니다.
  • 반이중 - 한 번에 한 방향으로 데이터를 전송 및 수신함을 나타냅니다.
  • 전이중 - 양방향으로 동시에 데이터를 전송 및 수신함을 나타냅니다.
팁: 자동 조정이 선택된 경우 선택한 이중을 사용할 수 없습니다.
이중 - 현재
포트가 현재 데이터를 전송 및 수신하는 실제 이중 통신 방법을 표시합니다.
포트 진단
포트의 인터페이스 및 미디어 카운터를 볼 수 있는 포트 진단 대화 상자가 열립니다.
NFC
근거리 무선 통신(Near Field Communication, NFC)
선택하면 NFC가 활성화됩니다. 확인란의 선택을 취소하여 NFC를 비활성화할 수 있습니다.
선택을 취소하면 NFC가 비활성화됩니다. NFC를 활성화하려면 회전 스위치를 사용하여 모듈을 공장 기본 상태로 초기화하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal