포트 구성 보기

포트 구성
을 사용하여 포트 설정을 보고 구성합니다. 이 설정에 따라 포트와 연결된 장치 간에 데이터가 전송 및 수신되는 방식이 정의됩니다.
포트 구성
보기는 포함된 이더넷 포트가 있는 장치에 대해서만 사용할 수 있으며 구성된 값은 장치가 온라인 상태일 때만 표시됩니다.
중요:
포트 설정을 구성하려면 장치에 데이터를 써야 하는데, 이로 인해 컨트롤러에 대한 연결과 컨트롤러를 통해 연결된 다른 모든 장치에 대한 연결이 중단됩니다. 또한 다른 컨트롤러와의 연결도 중단될 수 있습니다. 계속하기 전에 이러한 경우의 연결 중단을 허용할 수 있는지 확인합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal