입력 이벤트XX 보기 매개 변수
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
이벤트 활성화 | 활성화할 해당하는 이벤트 트리거 정의를 지정합니다. 조건이 정의와 일치하면 이벤트가 트리거됩니다. |
이벤트 래치 | 이벤트가 승인될 때까지 래치되는지 여부를 지정합니다. |
개별 포인트 트리거 활성화 | 이벤트 트리거 정의에 명시된 각각의 조건이 이벤트를 개별적으로 시작할 수 있는지 여부를 지정합니다. |
이벤트 트리거 | 입력 상태가 변경되어 다음과 같은 조건이 생길 때마다 이벤트를 트리거합니다.
|
이벤트 트리거에 참여 | 지정된 포인트가 이벤트의 이벤트 트리거 정의에 관여할지 결정합니다. |
상태 전환 | 전환 후 입력의 상태를 결정합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.