입력 이벤트XX 보기

입력 이벤트XX
보기를 사용하여 개별 이벤트 레벨의 장치를 봅니다.
팁:
입력 이벤트XX
보기는
장치 정의
대화 상자의
연결
이 다음 값 중 하나로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
  • 이벤트가 있는 데이터
  • 이벤트 및 상태가 있는 데이터
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal