장치 정보 보기 매개 변수
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
ID | 장치를 식별하는 정보를 표시합니다.
|
주/부 폴트 상태 | 주 폴트 또는 부 폴트가 있는지 여부를 표시합니다. 폴트 세부 정보는 진단 대화 상자를 참조하십시오. |
내부 상태 | 장치의 현재 작동 상태를 표시합니다. 가능한 값:
모듈 선택 대화 상자에서 잘못된 장치를 선택한 경우 16진수 값이 표시됩니다. 제공한 장치 ID가 실제 장치와 일치하면 이 상태의 텍스트 설명만 표시됩니다. |
구성됨 | 장치가 연결된 소유자 컨트롤러에 의해 구성되었는지를 나타내는 값을 예 또는 아니요 로 표시합니다.한번 구성된 장치는 소유자가 장치에 대한 연결을 끊더라도 초기화되거나 전력이 꺼졌다 켜질 때까지 구성이 유지됩니다. 이는 I/O 장치에만 적용되며 어댑터, 스캐너, 브리지 또는 기타 통신 장치에는 적용되지 않습니다. |
소유자 있음 | 소유자 컨트롤러가 현재 장치에 연결되었는지 나타내는 값을 예 또는 아니요 로 표시합니다. |
장치 ID | 물리적 장치가 개요 보기의 구성과 일치 또는 불일치하는지를 표시합니다.일치 - 물리적 장치가 개요 보기에 지정된 내용과 일치하는 경우, 다음 조건이 모두 일치해야 합니다.
불일치 - 물리적 장치가 개요 보기에 지정된 내용과 일치하지 않습니다.장치 ID에서는 개요 보기의 전자 키 지정 또는 부 수정 버전 설정을 고려하지 않습니다. |
보호 모드 | 장치가 보호 모드에 있는지 여부를 표시합니다. 보호 모드는 시스템 동작에 영향을 미치고 의도하지 않았거나 예기치 않은 변경을 초래할 수 있는 무단 구성 변경을 방지하는 데 도움이 됩니다. |
진단 | 진단 정보가 들어 있는 진단 대화 상자에 액세스합니다. |
새로 고침 | 장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다. |
장치 초기화 | 장치에서 초기화 작업이 시작되고 전원 껐다 켜기를 에뮬레이트하여 장치를 전원 켜기 상태로 되돌립니다. 중요: 장치 재설정은 장치가 보호 모드가 아닌 경우에만 허용됩니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.