장치 정보 보기

장치가 온라인일 때
장치 정보
보기를 사용하여 장치 및 상태 정보를 표시합니다.
장치 정보
보기에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 장치의 ID를 결정합니다.
  • 장치의 현재 작동 상태를 봅니다.
  • 장치가 소유자 컨트롤러에 의해 구성되었는지 여부를 봅니다.
  • 소유자 컨트롤러가 현재 장치에 연결되었는지 여부를 봅니다.
  • 장치에서 최신 정보를 검색합니다.
  • 장치를 전원 켜기 상태로 초기화합니다.
팁:
장치 정보
보기의 데이터는 컨트롤러에서 직접 가져온 것입니다. 통신 형식이 수신 전용인 경우에는
장치 정보
보기를 사용할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal