장치 문제 진단

장치 정보 진단
을 사용하여 문제를 진단합니다.
진단은 다음의 경우에 비활성화됩니다.
  • 오프라인으로 작업하고 있습니다.
  • (단방향 장치의 경우) ID 불일치가 존재합니다.
  • 모듈 A와 모듈 B 모두에 ID 불일치가 있습니다(이중 장치용).
장치 문제를 진단하려면:
      1. 컨트롤러 분류
        에서 장치를 두 번 클릭하여
        모듈 속성
        을 엽니다.
      1. 모듈 속성
        에서
        장치 정보
        를 선택합니다.
    1. 장치 정보
      에서
      진단
      을 선택합니다.
  1. (옵션) 일부 매개 변수에 대한 자동 새로 고침이 중지되면
    재시도
    를 선택합니다.
  2. 장치 정보 진단
    에서 진단 정보를 봅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal