시간 동기화 구성 보기

시간 동기화 구성
보기를 사용하여 시간 동기화 구성을 통해 포트를 동기화합니다. 시간 동기화는 네트워크 내 장치의 실시간 클럭을 나노초 정확도로 동기화합니다. 이 스위치는 최상의 마스터 클럭 선택을 사용하여 클럭 소스가 가장 적합한 장치에 연결된 스위치 포트를 식별합니다. 그러면 스위치가 내부 클럭을 최상의 클럭 소스와 동기화하고 스위치 포트는 마스터 상태로 설정됩니다. 네트워크에서 가장 정확한 클럭 소스를 그랜드마스터 클럭이라고 합니다.
데이터는 장치가 온라인일 때만 표시됩니다. 시간 동기화를 구성하려면 장치가 온라인 상태여야 하고
시간 동기화 활성화
확인란이 선택되어 있어야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal