시간 동기화 구성 보기 매개 변수

시간 동기화 구성
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁: 사용 가능한 매개 변수는 선택한 클럭 유형에 따라 달라집니다.
매개 변수
설명
클럭 유형
구성에 대해 선택된 클럭 유형을 나타냅니다. 선택에 따라 구성에 사용할 수 있는 추가 매개 변수가 달라집니다. 사용 가능한 값:
  • 경계
  • 엔드 투 엔드 투명성
  • 순방향
  • NTP-PTP
클럭 ID
스위치에서 읽어와 클럭을 식별하는 데 사용되는 값을 표시합니다.
그랜드마스터 선택 우선 순위 1
시스템의 다른 클럭에 대한 그랜드마스터 클럭의 1차 상대적 우선 순위를 나타냅니다. 사용 가능한 값은 0부터 255까지입니다. 가장 높은 우선 순위는 영(0)입니다.
그랜드마스터 선택 우선 순위 2
시스템의 다른 클럭에 대한 그랜드마스터 클럭의 2차 상대적 우선 순위를 나타냅니다. 사용 가능한 값은 0부터 255까지입니다. 가장 높은 우선 순위는 영(0)입니다.
마스터에서 오프셋
로컬 클럭과 마스터 클럭 사이의 오프셋 값이 표시됩니다.
포트
구성에 대해 선택된 포트를 표시합니다. 포트 번호에는 포트 유형(Fa: 고속 이더넷, Gi: 기가비트 이더넷), 베이스 또는 확장 모듈 번호(1: 베이스, 2: 첫 번째 확장 모듈, 3: 두 번째 확장 모듈) 및 특정 포트 번호가 포함됩니다.
예:
  • Gi1/1는 베이스의 기가비트 이더넷 포트 1입니다.
  • Gi1/2는 베이스의 기가비트 이더넷 포트 2입니다.
  • Fa1/1은 베이스의 고속 이더넷 포트 1입니다.
  • Fa2/1은 첫 번째 확장 모듈의 고속 이더넷 포트 1입니다.
시간 동기화 활성화
장치의 포트 구성이 활성화되었음을 나타냅니다. 선택 해제하면 포트 구성이 비활성화됩니다.
시간 동기화 상태
장치에 있는 시간 동기화 포트의 현재 상태가 표시됩니다. 사용 가능한 값:
  • 초기화하는 중
  • 폴트 있음
  • 비활성화됨
  • 수신 중
  • Pre_Master
  • 마스터
  • 전달
    - 이더넷 드라이버가 온라인 상태이고 시간 동기화가 비활성화되면 베이스 단위 포트가 전달 모드가 됩니다.
  • 보정되지 않음
  • 슬레이브
지연 요청
스위치 포트가 마스터 상태일 때 연결된 장치에서 지연 요청 메시지를 보내는 데 권장되는 시간 간격을 결정합니다. 사용 가능한 값은 -1부터 6까지입니다. 기본값은
5
(32초)입니다.
알림 시간 초과
스위치가 새 상위 또는 그랜드 마스터 클럭을 선택하기 전에 상위 또는 그랜드 마스터 클럭에서 알림 메시지를 받지 않고 통과해야 하는 알림 간격의 수를 결정합니다. 사용 가능한 값은 2부터 10까지입니다. 기본값은
3
입니다.
알림 간격
알림 간격의 길이를 결정합니다. 사용 가능한 값은 0부터 4까지입니다. 기본값은
1
입니다.
동기화 간격
동기화 간격의 길이를 결정합니다. 사용 가능한 값은 -1부터 1까지입니다. 기본값은
0
입니다.
동기화 폴트 제한
동기화 제한에 대한 폴트 수를 결정합니다. 사용 가능한 값은 50부터 500,000,000까지입니다. 기본값은
500,000,000
입니다.
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
설정
설정을 스위치로 보냅니다.
암호 입력
대화 상자가 나타날 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal