스마트 포트 및 VLAN 보기

스마트 포트 및 VLAN
보기를 사용하여 스마트 포트 역할을 할당하고 VLAN 유형 및 ID를 할당합니다.
팁:
이 보기의 매개 변수는 온라인 상태에서 사용할 수 있습니다.
스마트 포트 역할은 포트에 권장되는 구성입니다. 이러한 구성을 포트 역할이라고 합니다. 스마트 포트를 사용하여 다음을 수행합니다.
  • 스위치 연결을 최적화하고 스위치 포트의 트래픽에 대한 보안, 전송 품질 및 안정성을 보장합니다.
  • 잘못된 포트 구성으로 인한 문제를 방지합니다.
    팁:
    포트 역할은 스위치 포트에 연결된 장치 유형을 기반으로 합니다. 스마트 포트를 선택하기 전에 어떤 포트가 어떤 유형의 장치에 연결되어 있는지 결정해야 합니다.
VLAN을 사용하여 다음을 수행합니다.
  • 사용자를 그룹화하고, 다양한 사용자 유형에 권한 및 제한을 적용하고, 다양한 유형의 트래픽을 격리하여 전송 품질을 유지하고, 논리적 세그먼트 간의 초과 트래픽을 최소화합니다.
  • 다양한 유형의 사용자를 격리하고 네트워크 리소스에 대한 요청을 지속적으로 검사하는 관리 작업을 줄입니다.
    팁:
    동일한 VLAN의 스위치 포트에 연결된 장치는 서로 통신만 할 수 있으며 동일한 데이터를 공유할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal