VLAN 생성 또는 편집

스마트 포트 및 VLAN
보기를 사용하여 새 VLAN을 생성하거나 기존 VLAN을 편집합니다.
전제 조건
  • 장치가 온라인 상태입니다.
새 VLAN을 생성하거나 기존 VLAN을 편집하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    스마트 포트 및 VLAN
    을 선택합니다.
  2. 스마트 포트 및 VLAN
    보기에서 다음 두 작업 중 하나를 수행합니다.
    • 새 VLAN을 생성하려면 add을 선택합니다.
    • 기존 VLAN 풀을 편집하려면 edit을 선택합니다.
  3. VLAN 추가/편집
    에서 필요에 따라 매개 변수를 구성합니다.
    팁:
    새 VLAN을 생성할 때 VLAN에 이름과 고유 ID 번호를 지정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal