SD 플래시 동기화 보기

SD 카드가 있는 경우 SD 플래시 동기화 보기를 사용하여 구성 파일 및 스위치 운영 체제를 SD 플래시 카드에서 복사하거나 SD 플래시 카드로 복사합니다.
팁:
이 보기의 매개 변수는 온라인 상태에서 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal